This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:存在输出对地短路问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730453/tas5630b-have-output-short-to-gnd-issue

器件型号:TAS5630B

降级器、

我们使用 TAS5630BPHDR 来驱动2个扬声器、在使用过程中、某些扬声器会发生损坏。

我们测试 这种现象是:

TAS5630B 的四个输出引脚(OUT_A/B/C/D)、其中一个引脚短接至自身 GND (GND_A/B/C/D)。

2.引脚-15 (/SD)置为高电平。

3.引脚19 (就绪)没有输出。

PVDD 为48V、由12V 导联 电池升压。

每个扬声器为8欧姆/150W;

PWM 频率为400KHZ;

输出模式为 AD 模式。

设计参考如下:

  

请帮助我们调试,非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    您能否共享实际的电路板原理图文件和物料清单?

    以上详细信息不会提供任何信息来提出任何建议。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我们的最终客户不想打开这些文件、您能帮我们支持您发送给我们的电子邮件吗、我们将通过邮件将这些文件发送给您、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adamsoutsky (at) ti (dot) com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很快就会给你发送,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Flix、
    考虑到您正在离线与 Adam 沟通、我将关闭此问题。 如果您有任何其他问题、请随时在 E2E 中创建新帖子。
    此致、
    郑少文