This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2054D4:TPA2054D4杂音问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742690/tpa2054d4-tpa2054d4-pop-noise-issue

器件型号:TPA2054D4

您好专家、

更改音量设置时、将仅显示一个噼啪噪声。

即使更改了保留以外的任何位、也会听到声音。

  使用 OUT L±和耳机输出进行输出

  使用  011: 立体声差分模式

除了 LIN 1-RIN1之外、还会出现噼啪噪声。

结果是、在更改寄存器时、偏移被添加到有问题的输出中。

当没有声音时有一个矩形波时、更改寄存器将暂时更改波长(矩形波的宽度)。

(波长没有变化、即使对于没有问题的寄存器发生了变化)  

我相信输入级内部或内部都有直流失调电压、因此它会被放大。

组装为10件、其中爆音噪声问题为1件。

我认为这不是由电路或布局引起的。 这是 IC 中的原因吗?

您是否有这方面的任何案例示例?  

我想知道解决方案。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    我们将在下周初查看您提供的描述并提供更多反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    建议首先在信号路径中配置所有必需的增益/体积、并在最末启用输出驱动器
    您提到的矩形波是 D 类输出、对吧? 那么、您仅在其中一个通道上且仅在某些器件上遇到波长和爆裂声问题? 同一输出通道是否在不同 IC 上显示此行为?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    在更改音量之前禁用输出驱动程序,并在更改后启用驱动程序,这是您教授的方法吗?

    已确认不对不同 IC 执行此操作。
    因此、我想知道这个有问题的 IC 会发生什么情况。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    如果只有一个 IC 显示此行为、则表示该特定 IC 发生了某种情况。
    根据您的描述、为 D 类输出提供频率的振荡器在改变音量时似乎受到影响。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    自上次通信以来已经有一段时间了。 您是否有更新或任何问题?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    很抱歉联系很晚了。
    我询问了质量部门路线的分析、但分析被拒绝。
    由于这是一次、我的客户决定这次查看进度。

    如果同样的现象再次发生,请予以合作。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    感谢您的反馈、如果您再次就同一问题与我们联系、我们将跟进。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器