This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:无法获得作为5.5kHz 输入的18Vpp

Guru**** 2446900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721334/lm48560-can-not-get-18vpp-as-5-5khz-input

器件型号:LM48560

大家好、

我们的目标是获得18Vpp 为5.5kHz 的输入。 根据数据表图3、此应用程序应该正常。

但我们未能达到 EVM 测试的18Vpp。 请建议正确的方法来实现我们的目标。

我们的测试报告。 (输入=1V、1kHz 方波。 VDD=3.8V。 增益= 24dB 或30dB。 RL = 10 Ω 且 CL = 0.1uF)

e2e.ti.com/.../LM48560-EVM-measure.xlsx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我的同事将很快回答您的问题。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    请检查您的测试设置。 该器件能够在5.5khz 下以小于1%的 THD+N 将18Vpp 驱动至0.1uF