This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 时钟故障问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/724637/tas5805m-question-for-tas5805m-clock-fault

器件型号:TAS5805M

大家好、

我们发现、当我们使用 TAS5805M EVM 以更大的输出功率进行测试时、它将很容易地触发时钟故障、如下所示。 该时钟故障的检测方案是什么、根本原因是什么? 您可以在我们的 EVM 板上复制它。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    那么、当您达到特定的输出功率时、您会看到时钟故障触发? 您能给我提供有关如何配置器件的更多详细信息吗? 您在哪个负载、输出配置、输出功率、增益设置等中看到这种情况?

    此致、

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    它看起来是这样的。 我的测试条件如下:

    PVDD 18V~24V

    2.扬声器负载8欧姆

    输出功率最大值约为10~12W

    4.48kHz、立体声 BTL 处理流程配置、初始化后的 GUI 默认设置

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    我忘记了询问您的电源中的电流限制是多少?


    此致、

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    电源的最大输出电流为3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、
    考虑到我们正在离线通信、我将关闭此问题、如果您有任何其他问题、请随时在 E2E 中创建新帖子。
    此致、
    郑少文