This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4811:LM4811体积变化率

Guru**** 2445800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722233/lm4811-lm4811-rate-of-volume-changes

器件型号:LM4811

大家好、

Woodjer 在其系统中使用许多 LM4811单元、对于某些单元、他们希望从处理器中以编程方式修改其级别。

从实验中、他们看到 LM4811仅在执行非常缓慢的卷修改命令时才会修改卷。

卷更改的最大速率是多少? 数据表中未指定任何相关内容。

是否有任何关于如何实现快速音量变化的建议?

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    遗憾的是、我们拥有的所有信息都已包含在数据表中。
    现在、我没有任何评估板来验证器件运行。
    但是、根据之前有关 LM4811应用的讨论、您可以考虑以下意见:
    "我的应用在250ns 时钟低宽度和1.43MHz 重复率(T=700ns)下运行良好。"

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器