This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:输入信号感测(省电模式)功能

Guru**** 2454490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726002/tas5754m-input-signal-sensing-power-save-mode-function

器件型号:TAS5754M

尊敬的支持


客户想要模拟输入感应功能、如果信号低于30mV、则芯片将处于睡眠或关断状态、
8.3.3.6输入信号感应(省电模式)可以实现什么?
如果正确、如何设置值和功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    因此、客户希望器件即使仍在接收输入信号、也进入节能模式?

    此致、


    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、七、
    我将关闭此问题、如果您有任何其他问题、请告知我们是否还有其他信息、如果您有任何其他问题、请随时在 E2E 中创建新帖子。
    此致、
    郑少文