This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:使用正确的扬声器类型时、说明扬声器型号拟合失败。

Guru**** 2446670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718977/pp-salb-evm-characterization-speaker-model-fit-fails-when-using-correct-speaker-type

器件型号:PP-SALB-EVM

我在处理扬声器特性时发生了几个此问题的实例、我收到消息"扬声器型号安装失败" 、我一直在小型端口外壳中对2.5英寸和3英寸扬声器进行特性描述。  我使用频率启动和停止来进行了播放、但它始终失败。  我可以使其适合、但我必须将扬声器类型更改为单个驱动器端口盒、而不是我的实际配置?  

适合实际做什么?  什么是安装阻抗和安装 exc。 它们是如何计算和用于智能放大器调优的?

为什么当设置为密封盒时适用、而当设置为移植盒时不适用?

如果我使用密封盒型号来描述扬声器的特征、即使实际的扬声器不是密封盒、我会遇到什么问题?

是否有有关特征评定过程正在执行的文档、每个步骤执行的操作以及每个步骤应执行的操作。  

谢谢、

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    很抱歉耽误你的回答。 过去几天我出差。

    您能给我展示一些屏幕截图吗? 我想了解更多详细信息。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    一周内我没有看到任何来自您的反馈。 我假设您可能已经找到了一种方法来修复您的项目、因此我现在将关闭此 e2e 线程。

    如果您的问题仍未解决、请发布另一个 e2e 问题、并提供更多详细信息。

    Andy