This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5715EVM:将 cfg 数据转换为5715后,它不会产生所需的声音效果(用于低音炮)

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/730124/tas5715evm-after-wirte-the-cfg-data-into-5715-it-does-not-work-out-the-required-sound-effect-for-subwoofer

器件型号:TAS5715EVM
主题中讨论的其他器件:TAS5715

尊敬的 TI 团队成员:

我们使用 TASSS5715EVM 来调节低音炮扬声器的 EQ。 希望它能过滤出高音调,并且只显示低音效果(30Hz--240Hz)。

当我们通过 TI GDE 软件调整 EQ 并与 TASS5715EVM 连接时。调整后,我们测试声音,它可与低音效果配合使用(通过仍与 TASS5715EVM 连接进行测试 )

 完成 EQ 调节后、我们 将  EQ & cfg 文件导 出、然后 通过 I2C 将 cfg 文件的数据写入5715、并由低音炮个人测试声音(不连接 TASS5715EVM)。 我们发现低音扬声器没有低音效果、没有滤除高音调、但仍然可以听到高音调。听起来滤波器不工作。

请帮助分析导致这种情况的原因是什么、以及我们如何使低音效果如希望般成功。

BTW、

1.对于导出 EQ 文件和 cfg 文件,它们之间的关系是什么? 如何与它们进行比较? 我们查看了 tas5715寄存器手册、没有详细说明。(我是说、最好提供数据说明、让我们知道 EQ 数据与 cfg 数据的比较情况)

我在这里展示的5715中写入的 cfg 文件的数据、您能帮助检查 cfg 的正确内容吗? 如果是,我们如何以正确的方式将这些数据写入5715?

在哪里可以获得详细信息和完整的 tas5715数据描述手册。 我们手头上有一本 tas5715手册,但有些寄存器的数据描述并不是全部,例如缺少0x29/0x2A/0x2B/0x2C/0x2C/0x2D 等

期待您的帮助和感谢。

这是我们 cfg 文件的一部分

这是我们的 EQ 文件的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯卡莱特

    我们对大多数客户的建议如下:

    我们建议用户按照以下步骤操作、以便对 GDE GUI 进行调优:
    1.打开 GDE GUI,并在‘Tools’(工具)菜单中选中‘I2C Logging’(I2C 日志记录)。
    2.在‘Configuration’(配置)中配置设备模式,然后在‘Target’(目标)菜单中单击‘Connect’(连接)。
    3、之后初始化器件。 使用 GUI 进行调优(例如、在 EQ 中添加滤波器、设置 DRC……)。
    4.在此位置找到 cfg 文件‘C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TAS57XX GDE\ProcessFlows \TAS57XX\diagnostics.cfg’。 所有写入操作都记录在该文件中。
    5.您可以通过此日志文件生成 cfg 文件。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    非常感谢、我们已经解决了这个问题。