This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV320AIC32:回波消除和噪声抑制

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/732575/compiler-tlv320aic32-echo-cancellation-and-noise-suppression

器件型号:TLV320AIC32

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 Jared Decker:  

早在2018年3月、您就讨论了 TLV320AIC3254。   我们正在构建可穿戴手机、我们也选择了 TLV320AIC3254来提供我们的编解码器-回声消除和噪声抑制、但它相当大、只有9x9x1mm、 并且占用空间非常小。 我们想知道 是否有更小的版本、4 x 4 x1 taht 具有良好的回声消除和噪声抑制功能、以及一个良好的库。 请注意、您能否确保我的电子邮件 alan.magill@watchoverMe.com 上标记了任何回复。  非常感谢 Alan。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLV320AIC32

    工具/软件:TI C/C++编译器

    很抱歉、我错 了、TLV320AIC3254希望数据保持5纳秒、而不是 TI 的 MP34DT05麦克风。

    因此、我们需要找到一个可与您的 TLV320AIC3254配合使用的 MEMS 麦克风、请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLV320AIC32

    工具/软件:TI C/C++编译器

    根据我之前的请求、

     MP34DT05-A 编解码器期望数据在 PDM 时钟边沿之后保持5纳秒。  遗憾的是、TI 似乎没有制造 MEMS 麦克风、而我们选择的麦克风就是

    ST MP34DT05-A、其延迟为3.5毫微秒、即不够。 Simially Knowles SPH0644HM.4h 修订版 b 不适用。  请推荐 MEMS 麦克风(首选顶部端口)

    这将满足 MP34DT05-A 所需的5纳秒要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我将 详细介绍您的问题、但请注意、AIC3254不适合执行回波消除算法、因为它的 miniDSP 没有足够的处理功能。 此编解码器可用于从麦克风捕获数据、但应使用外部处理器来实现回波消除算法。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师