This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49350:耳机检测

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739097/lm49350-headphone-detection

器件型号:LM49350

您好、TI 专家

请告诉我如何感应耳机以控制 LM49350中的扬声器和辅助输出。

LM49350中的 GPIO 是否可用于耳机检测或外部放大器关断控制?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakthiyanandan、

    可以使用寄存器0xE0的位3:0将 GPIO 设置为控制 HP_ENB。  根据您设置 GPIO 的方式、您可以将位3:0设置为0011或0100。  

    要控制放大器、只需在 HP 检测电路中添加缓冲器、如下图所示:

    缓冲器可以插入或同相、 具体取决于放大器启用情况、HP 启用可按上述方式进行设置。  

    另外一种更好的方法是监测 GPIO 的状态、可以对其进行轮询、并且外部处理器可以启用/禁用放大器。  我认为这可能更好、因为移除 HP 插头后、可能会有一小段时间、缓冲器的输入为负、而缓冲器需要能够处理该问题。  

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    非常感谢