This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:TLV320AIC3106的线路输出将被放大以驱动要使用的30W 8 Ω 扬声器参考 GND?

Guru**** 2457310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/750958/tpa3111d1-line-out-from-tlv320aic3106-is-to-be-amplified-to-drive-30w-8ohm-speaker--reference-gnd-to-be-used

器件型号:TPA3111D1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3106

您好!

我们希望放大使用 TLV320AIC3106生成的线路输出信号、以驱动30W 8E 扬声器(我们不想使用全功率输出扬声器、因此使用10W 放大器)。

我对 GND 连接有些困惑。

请查看下面的原理图、并告知我是否正常。

提前感谢。

Emil Zacharia George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emil、
    我看到您使用的是差分输入模式、这对性能很好。 可以对模拟 GND 和电源 GND 进行分频、也可以不进行分频。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢。