This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3123D2:电源有多重要?

Guru**** 2489695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3123D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758995/tpa3123d2-how-important-is-the-power-supply

器件型号:TPA3123D2

大家好、  

我刚刚将我的第一个 PCB 整合在一起。 耶! 不足为奇的是、它不起作用。 它是基于简单芯片 TPA3123的简单放大器。  

当我播放音乐时、扬声器发出噼啪声、我想知道它是否可以是电源。 我没有使用稳压器、我只是通过输出12V 电压的壁式变压器将其插入。 我已经使用万用表检查了输出、它是一个稳定的12.4v、但我知道这些可以屏蔽功率的瞬态波动。 那么、我的问题是、这些瞬态功率波动是否会对放大器造成噼啪声? 要清楚的是、这不会对音乐产生噼啪声、根本没有声音音乐、只是噼啪声。  

非常感谢。  

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    电源上的噪声可能会引入 AMP 输出上的噪声。 但 TPA3123D2是一款闭环放大器、具有~70dB PSRR、因此可以在一定程度上抑制电源上的噪声。 总之、需要使用干净的电源来实现 AMP 的高质量输出。
    请您向我展示您的 SCH 吗? 它有助于我们的调试工作。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    感谢您的回复。 是我的原理图。 我通过查看数据表中的典型应用和评估板的用户手册原理图、将这一点拼凑在一起。 再次查看数据表、我发现我忘记在两个音频输入通道上都包含一个1uF 电容。  请查看并指出您可能看到的任何错误。 我不熟悉电子产品、因此这是一次很棒的学习体验。  

    非常感谢您的帮助。  

    Tim

    e2e.ti.com/.../amp_5F00_v01.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    抱歉、我无法打开此文件。 您能帮助生成 pdf 修订版吗? 谢谢!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    请查看随附的原理图屏幕截图。  

    非常感谢、  

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    基本上、我找不到明显的问题。 一个问题是输出滤波器(L1/L2)中的电感器为0.22uH、对吧? 它们应该是22uH 电感器。 请参阅 TPA3123D2 EVM 设计 :www.ti.com/.../slou208.pdf
    此致、
    郑少文