This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:TAS3251

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PMP10215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738683/tas3251-tas3251

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: PMP10215

您好!

如果我们要使用 TAS3251来驱动8 Ω 负载、我们应该注意哪些方面? 由于数据表未列出某些8 Ω 负载的信息、因此它描述了4 Ω、2 Ω 而非8 Ω 的一些电气特性。 那么、您能给我一些建议吗?  

非常感谢

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、
    请告诉我有关此应用的更多背景信息吗? 例如 PVDD? 输出功率? 通常、较高的负载电阻会导致更高的效率和更佳的 THD。 但您需要知道、在负载电阻较高的情况下、最大输出功率较低。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢您的回复、我会与客户确认。  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    客户将参考 PMP10215设计 PVDD =36、输出功率需要达到100W、负载为8 Ω。您有什么建议吗?

    此致
    Kailyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、
    PVDD=36V 且 Rload=8 Ω 时、根据欧姆定律、最大输出功率小于81W。 在这种情况下、D 类器件无法支持100W 输出功率。 对于如此高的输出功率、请使用较低的负载电阻。
    此致、
    郑少文