This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:PBTL 应用问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718779/tpa3251-the-pbtl-application-question

器件型号:TPA3251

尊敬的支持

TPA3251可用于 PBTL?

您能帮我回顾以下原理图吗?

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    很抱歉耽误你的时间。 是的、TPA3251可在 PBTL 模式下与2个电感器搭配使用、这称为预滤波器 PBTL。 您只需验证电感器饱和电流是否足够高、足以处理电流、并且在运行电流降至5uH 以下期间不会在任何时候出现。 在 OC_ADJ 上使用22K 电阻器时、每个半桥的电流限制为16.3A、在预滤波器 PBTL 中、在1个电感器上的电流限制为32.6A。

    TPA3251输入将偏置为 AVDD/2或大约3.9V、您的输入偏置是什么? 这是为了验证极化交流输入电容器的方向。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Justin!!

       我对 PBTL 模式下的 OC 有疑问、 在预滤波器 PBTL 模式下、OC 电流 为32.6A、每个电桥的 OC 电流 为16.3A、2 BTL 模式下的电流是完全相同的? 我认为它必须是2 BTL 的差值、并且总 OC 电流必须小于32.6A、对吗?

       GUAN (中国)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guan、

    OC 限制为每个全桥。 因此、如果 OC 调整值设置为16.3A、则在 BTL 模式下、每个通道的 OC 限制将为16.3A。 在 PBTL 模式下、将始终有两个全桥来共享输出、这意味着 OC 限值将为2x 16.3A 或32.6A

    Justin