This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:关于 PBTL 模式中的输出偏移电压值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721865/tpa3251-about-the-output-offset-voltage-value-in-pbtl-mode

器件型号:TPA3251

尊敬的支持团队:

我的客户希望在 PBTL 模式下使用 TPA3251。
然而、在 TPA3251数据表中、 BTL 模式下的输出偏移电压规格被声明、但是 PBTL 模式下的输出偏移电压规格未被声明。
BTL 模式下的输出失调电压为±20mV (典型值)和±60mV (最大值)。

PBTL 模式下的输出失调电压值是多少?
在 BTL 模式下、它是输出失调电压的两倍吗?

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki 您好、

    在 PBTL 模式下、直流偏移将与 BTL 模式下的 AB 通道偏移相同、因此限值和典型值将保持不变。 这是由于在 PBTL 模式下使用 AB 输入而忽略 CD 输入。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Justin - San、

    感谢你的答复。
    我了解并将通知我们的客户您的信息。

    此致、
    Hiroaki Masumoto