This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104滤波器和 I2C 地址

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722028/tlv320aic3104-tlv320aic3104-filters-and-i2c-address

器件型号:TLV320AIC3104

尊敬的团队:

我的客户希望在 其音频应用中使用 TLV320AIC3104、 并需要以下两点的信息:

1) 1)该芯片的 ADC 和 DAC 是否都需要二阶滤波器?
  音频频带的运行频率为50Hz 至20kHz。采样率为48kHz/224位或16kHz/16位。

2) 2) TLV320AIC3104响应 I2C 地址001 1000。 此地址是否为硬编码地址? 我们需要 多个编解码器芯片。 如果地址是固定的、我们将不得不使用 I2C 扩展器。

谢谢、此致、
Joe

 


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    1.您是指器件中的数字双二阶滤波器吗?

    2、这是一个固定地址。 如果您需要多个器件、也可以使用 AIC3106、这是一种48引脚封装、能够设置 I2C 地址。

    此致、
    -Steve Wilson