This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:单端输入

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759140/tpa3118d2-single-ended-input

器件型号:TPA3118D2

如果有人确认这将为我提供 TPA3118D2的单端输入、我将不胜感激。  

非常感谢。  

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    基本上、上面的 sch 显示了 AMP 单端输入的正确连接。 您可以使用更高值的电容器(例如0.47uF 或1uF)来保留更多高频分量信号。
    此致、
    郑少文