This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:TPA6130A2 DIRECTPATH™︎立体声耳机放大器的输入和输出余量。

Guru**** 2511335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2, OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/736706/tpa6130a2-input-and-output-headroom-on-the-tpa6130a2-directpath-stereo-headphone-amplifier

器件型号:TPA6130A2
主题中讨论的其他器件: OPA698

让我们来讨论一下 TPA6130A2 DIRECTPATHTm立体声耳机放大器的输入和输出余量。

TPA6130A2的额定 Vdd 电源电压范围为2.5至5.5VDC。 在绝对最大额定值下、我们可以看到 RIGHTINx、LEFTINx 的 VI 输入电压指定为-2.5 min 和3.6 MAX。

对于我的设计、Vdd 设置为3.6V 直流。 RIGHTINx、LEFTINx 是否仍为-2.5分钟和3.6最大值?还是低于 Vdd 的 X MVS?

在输出侧、削波电平是否随 Vdd 电压变化? 数据表中的图28、29和30显示了 Vdd = 5和3.6伏输出功率曲线在较低频率和较重负载之前主要重叠。 我是否正确?这意味着电荷泵为输出级设置内部电压轨并使其保持恒定、直到重负载将其下拉?

我需要了解的是、当 TPA6130A2在 Vdd = 3.6VDC 下运行且其增益设置为最大值+4dB 时、RIGHTINx、LEFTINx 引脚上的最大交流音频信号电压是多少? TPA6130A2设置为立体声耳机驱动模式。

在 TPA6130A2上游设计的器件中、OPA698安培是前置放大器电路的一部分。 回想一下、该器件具有输入引脚 VH 和 VL 的电压限制功能、OPA698将根据 VH 和 VL 上的设定电压来限制其输出。 一旦我对 TPA6130A2在电路 VH 和 VL 条件下的最大输入电平有信心,就可以设置 VH 和 VL 以避免 TPA6130A2的输入或输出级过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Norman、

    根据您的描述、我最关心的是输出、增益设置为最大(+4dB)时、输入余量不会是问题。
    输出下侧将比上侧开始削波。 有一个内部稳压器和一个电荷泵、可生成负电源轨。 这就是为什么3.6V 和5V 看起来相似的原因。
    输出电压范围会因负载阻抗而异、您将使用什么负载? 或者、您是否想知道 VDD = 3.6V 时最小负载(16 Ω)的输出电压范围?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随本产品提供的耳机负载为90至460欧姆、具体取决于其内嵌音量控制的设置。

    我在答复中读到的是 TPA6030的内部电荷泵+稳压器也为输入级供电,因此当 Vdd = 3.6VDC RIGHTINx 时,LEFTINx 的额定电压保持在-2.5分钟和3.6最大值,正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Norman、

    对于如此大的阻抗负载、输出电压将接近指定的限值。
    是的、我认为它将保持在指定的限值。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    感谢您提供有关器件内部工作原理的信息。 继续进行设计。

    此致

    诺曼