您好!
我有一个输入路径、其中包含一个输入、后跟一个高通滤波器、然后是 AGC。 我最初采用了高通滤波器来去除直流偏移、但它也具有从通常为噪声的(语音)音频中去除低端的良好副作用。 使用双二阶滤波器可以消除直流失调电压、但对于降低由于滚降而导致的低端噪声没有太大作用、因此我一直在尝试使用 FIR 滤波器重新实现高通滤波器。
我添加了 FIR 滤波器、如下所示:
我设计了一个具有 SciPy (我无法访问 MATLAB)的滤波器、并按照 PurePath 所需的方式使用附加脚本输出系数、然后将其加载到 PurePath 中。
最终结果是噪声很大的白噪声。 有人知道我在这里做错了什么吗? 采样率可能有误(系统以48kHz 的频率运行、但我使用的是抽取输入)、但我尝试将其改变为无效。
谢谢、