This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4193:旁路模式

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739196/src4193-bypass-mode

器件型号:SRC4193

您好!

  我正在考虑使用其中一个 SRC419x 器 件、它将具有可变的位深度和采样率、但我希望将输出锁定到16位44.1kHz、是否可以检测输入何时与锁定输出相同、然后切换到旁路模式?

BR

Russel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russel、

    速率估算器通过比较 LRCKI、LRCKO 和基准时钟来比较输入和输出采样频率。

    如果输入和输出采样率/格式相同、则器件无法启用旁路模式、除非我们可以从外部启用控制寄存器或 BYPA 引脚中的 BYPA 位。  

    此致、
    Ravi