This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861EVM:PCM1861EVM

Guru**** 2812065 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1860, PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758576/pcm1861evm-pcm1861evm

器件型号:PCM1861EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1861PCM1860PCM1865

如果我发现 USB-I2X 板固件损坏问题,如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyuhag、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您可以按照本文档的步骤 对 USB-I2X 电路板上的 EEPROM 进行重新编程。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的文档和重新编程过程的善意。

    我对 EEPROM 重新编程做得很好、但 PurPath Consol2应用程序没有识别 FWID。

    如果您对"PCM186X_v2.1_rev34705"固件有任何疑问,请发送电子邮件给我?

    实际上,我尝试了  SLOC305映像文件夹中的程序文件(USB-AudioEVM0354_48kHz.bin)到 EEPROM 。  

    此致、

    Gyuhag,Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyuhag、

    FWID 不能使用我指出的文档中提供的工具进行编程。 FWID 用于识别连接到 GUI 的 EVM、但不应妨碍 EVM 评估。 如果您单击"Connect as PCM186x (作为 PCM186x 连接)"、则应该能够打开 PCM1861 GUI 并评估器件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Diego Melendez、

    我最近意识到 PCM1860/1的用法没有将 I2C 设置为电阻值。
    因此、我有一个 PCM1860的替换器件和 PCM1865。
    毕竟、I2C 访问电阻器和 PCM1861 GUI 的电阻器映射查看器的所有操作现在都已清除。

    再次感谢您对电子邮件的支持。

    此致、

    Gyuhak、Kim
    嘉宝电子有限公司