This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:LM4871耳机放大器?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4871, TLV320DAC3120, TLV320DAC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738202/lm4871-lm4871-headphone-amplifier

器件型号:LM4871
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3120TLV320DAC3101

大家好。 我有一个使用 LM4871放大器驱动小型扬声器的应用。 我需要在电路中添加耳机输出。 我可以使用 LM4871实现这一点吗? 如果是、是否需要串联电阻器?

感谢大家提供的任何指导。

Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    是否要将设备与扬声器和耳机扬声器配合使用? 您能为我提供更多详细信息吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jos é、

    感谢您的帮助和快速响应。

    我不需要同时激活这两个项目。 当前设计要求耳机插孔使扬声器短路--一个或另一个扬声器随时处于活动状态。

    再次感谢、  

    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、您好!

    我建议您查看以下器件:TLV320DAC3101和 TLV320DAC3120。 它们能够同时处理耳机输出和 D 类输出。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师