This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5707:寻求 TAS5707自举电容器设计

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5717, TAS5707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720327/tas5707-asking-for-the-tas5707-bootstrap-cap-design

器件型号:TAS5707
主题中讨论的其他器件:TAS5717

大家好、
由于电容电源短缺、客户是否可以使用39nF/50V 代替 TAS5717上自举设计的33nF? 有副作用吗?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    我是问这一点的。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    这应该没问题、但我会先使用 EVM 或类似器件检查设计。 只要音频性能匹配、小幅位移就可以。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    竞争对手的数据表将指示最小和最大自举电容器值。
    TAS5707中的39nF 能否提供极值?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    我们不对此进行测试、但根据我的讨论、应该可以。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!