请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/739308/tlv320ai3104-datasheet-issues
我们正在为 TLV320a3104芯片编写嵌入式驱动程序、我们在数据表中发现了更多问题。 例如、在寄存器0x56 (LEFT_LOP/M 输出电平控制寄存器)中:
1.数据表中的 d0是可读的、但我们成功地设置了它、并且我们有不同的行为;
2. D1、读取
0:已应用到 LEFT_LOP/M 的所有已编程增益。
1:尚未应用 LEFT_LOP/M 的所有已编程增益。
但它应改为:
0:尚未应用到 LEFT_LOP/M 的所有已编程增益。
1:已应用 LEFT_LOP/M 的所有已编程增益。
您能否向我们提供此芯片的更新数据表?
我们使用一个数据表、修订版为:SLAS510F–2007年2月–2016年12月修订版、芯片为 TLV320a3104。
谢谢你。