This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721122/tas5558-tas5558

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5548

尊敬的 Adam:

感谢您的支持。

您能否告诉我 TAS5558在低于2个条件下的功耗器件规格?

44.1kHz 16位  

192kHz 24位

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我无法测量该值、因为它在很大程度上取决于客户寄存器设置和运行模式。

    我建议您或客户使用 TAS5558 EVM 对此进行评估。 如果需要、我可以给您发送一个。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请发送1个 EVM。 这是客户地址。

    INKEL R&D Lee Sinhyung 先生

    大韩 民国仁川富平区清川洞3-8号(21311)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您能告诉我 TAS5558的 PD (功率耗散)公式吗? (如果您有任何 Excel 示例文件、它将更有帮助)

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    我已发送两个 EVM 和5个裸 IC (TAS5558)。 请注意、该 EVM 具有双重用途。 它附带 TAS5548、但可以与我包含的 TAS5558交换。 如果您需要有关切换至 TAS5558的更多说明、请告诉我。 TAS5548的运行方式与之相同、不同之处在于它使用板载振荡器、而 TAS5558使用 MCLK。

    我没有 TAS5558的热公式。 如果我可以提供热模型、例如 icepack 或 Flowtherm、那会有帮助吗?

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1. EVM:如果是 TAS5548,则无需向客户发货。 因为我的销售人员也在 几天前申请了 TAS5548 EVM。

    2.功率耗散计算:客户强烈要求 PD 计算,因为在192kHz 24位时,温度上升约20度,高于44.1kHz 16位。

      此外、客户没有热仿真程序。 您能再检查一下吗?

    提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    货件应已送达您。 如果您尚未接受,则可以拒绝邮件主题中的订单。

    我们没有该器件的功率耗散公式。  

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!