This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:非音频采样频率

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3212, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759100/tlv320aic3212-non-audio-sampling-frequencies

器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3262

 tlv320aic3212能否在非音频采样频率下运行、例如81.920kHz、92.160kHz 或102.4kHz?

与 TLV320AIC3262相同的问题、虽然我在 PurePath Studio 中看到、DSP 流生成中只有固定的音频频率。 例如、运行设计为96kHz、以102.4kHz 运行的 DSP 流程是否有效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Evan、

    理论上、可以使用非音频采样率操作编解码器、 但是、您需要确保所有内部时钟分频器被正确设置以匹配所需的采样率、并且提供给编解码器的字时钟(假定使用从模式)具有采样频率。

    在 PurePath Studio 中、所述的采样率会进行设置、以便软件自动配置内部编解码器分频器。 您需要手动更改时钟分频器以在不同的采样率下运行。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师