This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC3254是否可以通过 I2C 对其进行配置? 正弦波信号由 LOR 和 LOL 输出。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759092/tlv320aic3254-tlv320aic3254-can-i-configure-it-through-i2c-sine-wave-signals-are-output-from-lor-and-lol

器件型号:TLV320AIC3254
TLV320AIC3254是否可以通过 I2C 对其进行配置? 正弦波信号由 LOR 和 LOL 输出。      
信号振幅为200mV。            
频率20K~40K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clark、

    AIC3254具有 miniDSP、用户可以使用 PurePath Studio (PPS)软件对其进行配置。 在其他模块中、编解码器的 miniDSP 中提供了一个音调发生器。 您可以在 PPS 上开发应用以生成音调并将输出设置到线路驱动器。 请注意、音调发生器不是很灵活。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师