This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861EVM:PCM1861EVM:数字音频似乎被截断为16位(CONT#39;d)

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861EVM, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759156/pcm1861evm-pcm1861evm-digital-audio-appears-to-be-truncated-to-16-bits-cont-d

器件型号:PCM1861EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1861

如前所述(2018年7月)、我们的 PCM1861EVM 模块仅提供16位音频、同时我们在后续测试中确实需要24位性能。

 PCM1861EVM 附带 USB-I2X AIP018A 接口板、这似乎会导致截断为16位(包含 PCM1861的主板确认提供24位 DOUT 信号)。 我们可以在当前接口板上更改任何内容、还是 需要另一个来演示此 ADC 的实际音频性能?

谢谢、

Jan Hak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    该 EVM 可通过 I2C 直接与主机处理器连接、您可以将字长设置为24位。 我不知道过去使用 USB-I2X 板对字长有何限制。

    由于假期的原因、我目前不在办公室、我们的大多数应用团队也在工作。 我将回到办公室、更详细地测试相同的测试、并为您提供工作配置。 同时、您可以通过主机处理器直接连接 EVM。

    此致、
    Ravi