This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3104:TLV320AIC3104IRHBR 代码问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759072/ccs-tlv320aic3104-tlv320aic3104irhbr-code-question

器件型号:TLV320AIC3104

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI 团队、

  您能帮我们查看以下问题吗?谢谢!

如下所示

首先、MIC1左侧输入,RIGHT _LOP/M 输出

更改了 μ:

已使用两个通道,一个 MIC1左侧输入至 RIGHT _LOP/M 输出,两个 MIC1右侧输入至 LEFT_LOP/M 输出

目前、配置 input2通道时、intput1的输入无法关闭、同时有两个麦克风输入。

配置寄存器如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    还有另一个线程会出现同样的问题:
    e2e.ti.com/.../758362
    请在此处发布所有相关问题。

    此致、
    -Steve Wilson