This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:将单声道输入连接到 TPA6111A2立体声放大器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738970/tpa6111a2-connecting-mono-input-to-tpa6111a2-stereo-amplifier

器件型号:TPA6111A2

您好!

我将通过以下方式使用 TPA6111A2、其中采用单声道输入(单大容量电容器)和级联放大器配置。 这是提高音量的好方法吗? 您对此有何看法?

此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divya、

    欢迎使用 e2e。
    关于建议的连接、我要谈几点:
    您仍需要从 VO2到 IN2的反馈电阻器-
    -我不建议通过单个输出驱动两个耳机扬声器,这会降低输出驱动,结果可能与不在级联中使用设备相同

    您仍需要使用此连接评估器件的性能、因为这超出了数据表中的规格。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器