This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624A:FAULT 引脚变为低电平、输出消失

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758922/tas5624a-fault-pin-become-low-and-output-disappear

器件型号:TAS5624A

你(们)好  

  我们以15秒的速度播放这首歌曲 www.youtube.com/watch  故障引脚变为低电平、输出消失。  

测试条件为 PVDD = 26V 和4 Ω 扬声器。  

下面是我的原理图、请问您可以在原理图上的什么位置解决以避免发生此故障? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:
    它是否与其他音乐一起出现? 最大输出功率是多少?
    此致、
    郑少文