This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:将内部时钟用于 PLL 和 DAC (数字麦克风)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738490/tlv320dac3203-using-the-internal-clock-for-pll-and-dac-digital-microphone

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

我们目前正在评估上述编解码器。 我们的用例是从数字麦克风进行读取、并将输出引导至扬声器。 此函数在 TLV320DAC3203EVM 上完美工作、但我们的目标硬件将不会为编解码器提供 MCLK。 因此、我们尝试将编解码器配置为使用内部时钟(BCLK?) 来驱动 PLL、进而驱动麦克风和 DAC -但我们在这一点上遇到困难、因为我们只看到来自 BCLK 引脚的1Hz 输出。

您能否帮助我们设置正确的寄存器、以便 TLV320能够在没有 MCLK 的情况下"独立"运行?

提前感谢、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    该器件可以像使用 MCLK 一样将 BCLK 用作 PLL 的输入。 但这些信号中的任何一个必须是器件的输入、如果没有外部 BCLK 信号进入器件、则不能将 BCLK 用作 PLL 的输入。
    遗憾的是、该器件没有内部振荡器来馈入 PLL。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ivan、

    非常感谢您的快速且明确的回答。 是否可以将外部晶振(例如12MHz 或16MHz)连接到 MCLK 或 BCLK 以操作 TLV320?

    再次感谢、
    菲律宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    是的、这是可能的、我建议将外部晶振连接到 MCLK、这样、如果器件在主控模式下使用、您就可以在内部生成 BCLK。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器