This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:记录过程中的1kHz 噪声

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721271/pcm2903c-1khz-noise-during-recording

器件型号:PCM2903C

您好!

我正在使用 PCM2903C 来记录音频数据、并且我正在连接到 PC 的另一个声卡中回放音频数据。

我注意到、信号中存在1kHz 噪声。 是否有办法减少这种情况?

这个线程对我没有帮助  

因为我与一个6层 PCB 有一个良好的 GND 连接。

有什么想法吗?

可能我必须将录制的声音回 PCM2903C、同时将另一个声卡回计算机、否则此噪音将消失。

PCM2903C 的线路输出未连接到任何设备、我仅用于录制声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    此问题实际上已在 B 和 C 版本的编解码器上得到解决、因此您不应看到噪声。 您是否已验证 EVM 上的相同行为? 即使输入断开、您也能看到提示音吗?

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    如果我保持输入引脚断开、1kHz 将消失。

    可能需要更好的电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    因此、我直接将低 ESR 330uF 电气电容器添加到5V、1kHz 噪声更安静。
    我又添加了一个并联的滤波器、1kHz 噪声变得更加安静、但仍然在后台。

    电气电容器会占用太多空间、是否有更好的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这里是我的原理图、或许可以对其进行改进。

    声卡:

    USB Type C 输入连接器:

    电压稳压器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1kHz 噪声现已消失。 我所做的是将所有 VCC 连接在一起、从其他电源获取5V 电压、并包含一个5V 至3V3的额外 LDO。
    仍然存在反石斑噪声、但我认为低于200Hz。

    因此、将与音频信号不同的5V 电源与其自己的3V3 LDO 搭配使用可消除1kHz USB 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    感谢您分享解决方案的详细信息。 此问题似乎与使用的电源有关、因此为 PCM 器件使用特定电源是一个好主意。 我在原理图中注意到 SEL0连接到 GND、但它应连接到逻辑高电平(VDD)。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diego、
    SEL0连接到3V3