This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PCM3070 IOVDD 中的反向电压异常

Guru**** 2645695 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758678/pcm3070-pcm3070-abnormal-reverse-voltage-in-iovdd

部件号:PCM3070

大家好、团队成员

我的客户在使用 PCM3070期间遇到异常现象。

客户提供3.3V 电压的 LDO 输入、通过 LDO_SELECT 引脚禁用 DLDO、通过寄存器禁用 ALDO。

它们使用1.8V LDO 为 AVDD、DVDD 和 IOVDD 供电并将其连接在一起。 但是、当他们为器件加电时、他们发现1.8V 电源被充电至2.3V。

它们通过断开1.8V LDO 和 IOVDD 引脚之间的连接来确定 IOVDD 的异常电源。 在没有任何连接的情况下、IOVDD 仍然输出2.3V。

请帮我找出发生了什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel、

    这不是预期行为、PCM3070的 IOVDD 引脚用作数字信号逻辑高电压的基准。 您能否验证编解码器的数字信号是否以1.8V 逻辑电平为基准? 此外、此问题是仅在加电时还是在正常运行期间发生?

    此致、  

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此问题仅在加电时发生。
    我已告知客户检查 I/O 引脚中是否存在任何异常数字信号。
    我还怀疑该电压是否来自中的 LDO?
    LDO 的电压是否有流向 IOVDD 的任何位置?
    如果客户在 AVDD/DVDD/IOVDD 中使用3.3V 电源 LDO、并使用1.8V 电源电压、应注意什么有关加电时间序列的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel、

    LDOIN 引脚中的电压不应影响 IOVDD、但如果任何数字信号连接到3.3V、则 IOVDD 电压电平可能会出现一些问题。 关于电源序列、建议在其它电源引脚之前或同时提供 IOVDD 电源、同时将 RESET 引脚保持在低电平直到所有电源稳定。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师