This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:模拟输出线路的布线阻抗 SPKM1、SPKM2、SPKP1、SPKP2

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758963/tlv320dac3100-routing-impedance-of-analog-output-lines-spkm1-spkm2-spkp1-spkp2

器件型号:TLV320DAC3100

你好

我正在我的项目中使用 TLV320DAC3100。 数据表中未提及模拟输出信号的布线阻抗(SPKM1-引脚19、 SPKM2-引脚23、SPKP1-引脚22、SPKP2-引脚26)。 请告诉我这些线路的布线阻抗。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    此类器件的典型单声道 D 类输出阻抗为140mohms。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.