This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:线圈驱动器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, LM1875, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721655/lm1875-coil-driver

器件型号:LM1875
主题中讨论的其他器件:TPA3136D2TPA3118D2

我需要一 个正弦波形线圈驱动器芯片。 我想生成磁力场。  

线圈1mH/  3~4 Ω(直流)

频率10kHz、15kHz 或18kHz  

电源+/- 10V

我可以将芯片用于此应用吗? 哪种频率是芯片的最佳选择?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustafa、
    LM1875是一款非常旧的产品、请与我们较新的 D 类产品(例如 TPA3118D2或 TPA3136D2)联系。 它们的性能和效率比旧的 AB 类产品要好得多、而且支持资源也要好得多。
    此致、
    郑少文