This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:关于 TPA3111D1音频放大器

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737779/tpa3111d1-about-tpa3111d1-audio-amplifiers

器件型号:TPA3111D1

こんにちは。μ A

TPA3111D1の評価をしています。μ A

評価中に、TPA3111D1が破壊しました。μ A

写真を添付します。μ A

何が原因で、このように壊れたのか教えてください。μ A

私も原因を追及しています。μ A

你好。

我正在评估"TPA3111D1"。

在评估过程中、"TPA3111D1"被销毁。

我要附上一张照片。

请告诉我是什么导致它像这样损坏的。

我也在追求这一事业。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akiyama-San、
    从您的设计角度来看、功率级 MOSFET 似乎已损坏。 最大 PVCC 是多少? PVCC 上是否存在任何浪涌? 如果可能、您可以向我展示您的 SCH 吗? 故障率是多少?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akiyama-San、

    如前所述、请注意、如果电感器的额定电流非常低于 OC THR、则在检测 OC 之前、如果测试接地故障或输出高功率时、可能会损坏内部输出 MOSFET。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akiyama-San、
    我即将结束本次测验、如果您有任何其他问题、请随时创建一个帖子。
    此致、
    郑少文