This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:无法通过 USB 读取数据

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770EVM, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/755705/tas2770evm-trouble-reading-data-over-usb

器件型号:TAS2770EVM
主题中讨论的其他器件: TAS2770

我最初尝试向放大器发送信号、并使用 Audacity 读取电压和信号。
我已经尝试了多种不同的 USB 音频设置和 TDM 设置组合。 通过一些设置组合、我可以成功读取当前信号。 但是、我从未能够读取过电压或任何其他信号、例如芯片温度、增益等 它们通常读出完全为零(甚至不是任何正常的白噪声)、或者根据设置、读出幅度非常高的"噪声"(有时类似于方波)。 如果存在这种高振幅的"噪声"、甚至在没有激励时也会出现。
如何通过 USB 音频成功读取电流和电压信号?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    欢迎使用 e2e。
    您应考虑以下几点:
    -Vsense 和 Isense 数据使用两个插槽
    -必须同时启用 Vsense 和 Isense,才能获取 Temp 和 VBAT 等其他数据
    -您可能在同一信道的同一个插槽中发送不同的数据

    如果您有一个数字分析器来可视化 TDM 数据、它可能会有所帮助、根据我的经验、我发现 Audacity 仅记录插槽0数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    是的、我可以在 PurePath 控制台中看到 Isense 和 Vsense 分别使用两个插槽。 这对单通道放大器的工作原理是什么? 例如、如果 Isense 设置为插槽0、1、则电流是否始终在插槽0上发送、而在插槽1上不发送信号? 如果两个放大器配置为立体声、插槽1是否保留用于第二个放大器的当前信号?

    感谢您提供其他提示。 但是、我认为我始终启用 Vsense 和 Isense、并且我认为 PurePath 控制台可防止我在同一 TDM 插槽上分配两个不同的数据。

    您是否推荐了通过 USB 音频正确读取所有插槽的其他程序?

    如果直接连接到 I2S 引脚、是否可以将 TAS2770EVM 配置为 I2S 或4通道或8通道 TDM?

    此致、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    每个数据的时隙由寄存器 TDM_CFG5配置为 TDM_CFG10。 您可以启用每个数据并选择一个时隙。
    在 PPC3中、您可以启用"advanced (高级)"设置、从而对配置进行一些主要更改。
    默认情况下、EVM 上配置为8通道 TDM、因为您可以以菊花链形式连接多达8个器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    为了更好地了解反馈数据(IVsense 等)、我建议:
    -在 PPC3 -> TAS2770 APP -> Device control 选项卡中:启用 I-sense 和 Vsense
    -转至 TDM 发送器->配置插槽:在插槽0、1中添加 I-sense,在插槽4、5中添加 V-sense
    -开机
    -播放音频或音调和录制(您可以使用 Audacity)
    -来自插槽0、1的数据将显示在一个通道中,来自插槽4、5的数据将显示在另一个通道中。

    数据在8个不同的插槽中发回、PC 将此数据解释为 I2S、因此插槽0至3将位于左通道中、插槽4至7位于右通道中。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 现在、我可以使用 Audacity 成功读取电流和电压信号。