This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:VINL 在0V 输入附近有问题、VINR 在直流测量方面有范围问题

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738220/pcm1803a-vinl-is-having-problem-near-0v-input-vinr-has-range-issue-with-dc-measurements

器件型号:PCM1803A

您好!

我的电路采用 PCM1803A 设置、可接收0-5V 输入信号。  我已经对进入 VINL 和 VINR 的两个信号进行了范围划分、并查看了记录的值。

我已验证输入是否处于正确范围内(无负电压)

我已经验证了我的5V 和3.3V 电源

我已使用推荐的电容值验证了 VREF1和 VREF2到接地的连接。

两个通道似乎都有一个高达1V 的相当大的死区、未检测到输入。  使用相同输入拓扑的其他 ADC 显示全范围没有问题。

大约0.5V 的 VINL 显示了一个读数。  这是一个非常窄的范围、但当我旋转一个进入的电压时、它是一个我可以看到的极点。

驱动到 ADC 的是 R2R 运算放大器-> 100R -> VIN、其中10nF 电容接地。  

这是直流测量。  

对于最大的过采样、只有一个跳跃
过采样最小时、当它变为零时、它会上升。  

Vref2显示5V
Vref1显示1V

我注意到 Vref 上较大电容(非电解电容)的电容有误、这是否会导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我交换了10uF 电容以在 VREF 线路上进行电解电容、没有差异。 在 VINL 上极低的电压下导致该电击的原因是什么都只是 bizzare。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您能否提供有关所使用输入的更多详细信息?如果可能、任何范围捕获将有所帮助。 您提到您共享的数据是直流数据;该 ADC 实际上用于音频应用、其中移除了直流。 该器件具有集成的 HPF、可消除提供给器件的直流信号。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。  首先、作为一些历史参考、该 ADC 在许多使用直流电压的情况下都使用过。  具体而言、在音频接口领域、您希望捕获 CV 信号以及音频信号。

    因此、我选择了该 ADC。  我在这样的环境中使用它:我可以控制直流偏移和缩放以正确适应波形、我需要从低频到高频、并保持直流电平。

    我感到困惑的是、如何在数据表中知道、即使在直流模式下、信号也应处于2.5伏左右、并且信号应扩展到4.0伏、降低到1.5V、但不应超出该范围?

    凭经验我发现、如果我超出该范围、VINL 上会发生奇怪的情况(但不管出于什么原因、VINR 都不会发生)。

    在这里、我看到了3Vpp 范围(查看标题为"PCM1803A:PCM1803A 的 Vref2 "的线程)

    然后、如果您看一下主题"PCM1803A -满量程电压"(sp)、您将看到来自 TI (Justin)的以下回复:

    "此外、该输入应以2.5V 为中心、或通过交流耦合电容器发送。 如果信号在没有交流耦合电容的情况下传递到输入端、ADC 的电压范围为1.5V 至4.5V、那么从接地端的1.5V 电压将产生负满量程输出。"

    这与我看到的情况完全相同、但我不明白我应该在数据表中看到这一点的地方、以知道这是我应该期待的。

    我认为此时我使用的输出电路无关紧要。  它只是一个 OPA342NA 运算放大器、在我现在进行修改以执行1.5V 至4.5V 的范围时馈入0V 至4V 的信号。

    我只是希望澄清一下、我理解这是正确的。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的澄清。 输入电平行为可解释如下:

    在数据表的电气特性表中、您可以找到参数 VI (输入电压)、该参数对应 于器件接受的满量程输入电平。 该电平×0.6 μ V VCC (Vpp)、其中 VCC 为5V、因此支持的最大输入电压为3Vpp。 ×、您可以发现中心电压(或共模电压)为0.5 μ V VCC、即2.5V。 这会将工作电压范围设置为1V 至4V、共模电压为2.5V。

    实际上、您从另一个线程添加的注释中似乎有一个拼写错误、因为似乎假定共模为0.6×VCC。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!  我现在看到这在表中显示的位置、起初并不明显。