This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4951:LM4951和 LM4951A 之间的区别是什么?#39?

Guru**** 2592120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4951, LM4951A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738615/lm4951-what-s-the-difference-between-lm4951-and-lm4951a

器件型号:LM4951

 LM4951和 LM4951A 之间的区别是什么、我们在将 LM4951A 替换为 LM4951后遇到了喀哒声和噼啪声问题。

 VDD 为7.5V、扬声器 的标称电阻值为8欧姆。   

 下面随附了 LM4951的原理图文档部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM4951A 包含额外的短路保护。

    关于喀哒声和噼啪声问题:您的电路与数据表建议不同。 这可能是问题的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这两种器件之间的区别在于 LM4951A 包含短路保护、如 Kai 所述。
    我不确定器件更改为什么会产生喀哒声和噼啪声问题。 这两款器件都具有喀哒声和噼啪声电路、可消除开启和关闭转换期间的噪声、但我认为 LM4951A 的喀哒声和噼啪声电路的设计优于 LM4951。
    遗憾的是、我无法确认这一点、因为这些器件很旧、很难找到这种信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师