This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:TPA3220的 BST 电容器额定值

Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720972/tpa3220-rating-of-bst-capacitor-for-tpa3220

器件型号:TPA3220

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 BST 电容器 TPA3220的额定值。

在 tpa3220的数据表中、有一个被描述为 BST 电容器推荐的33nF/50V X7R 的额定值。

请告诉我为什么建议使用50V 额定值。(为什么需要50V 额定值?)

在用户指南中、使用了额定电压为25V 的电容器。

另请告诉我额定电压的差异。(为什么 EVM 的额定电压为25V 而不是50V?)

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sirs:

    我还有一个问题。
    请告诉我、自举电容器的最小额定电压。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki、

    很抱歉耽误你的答复。 TPA3220建议50V 额定电压的数据表实际上不正确。 实际上、我认为我们已经纠正了这一点、因此感谢您向我们指出这一点。 我们一定会更新它。

    现在、对于自举电容器的最小电压、这是电容器两端的电压差。  在这种情况下、电压为5V、但陶瓷电容器的电容会在达到电压限制后损失相当多的电容。 为了安全起见、我建议使用最低16V 或更高的额定电压。

    此致、

    Robert Clifton