This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1642:125C 时的寿命测试?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1642, OPA1642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/733789/opa1642-life-testing-at-125c

器件型号:OPA1642

我有兴趣了解这些器件是否在125C 下通过了寿命测试? 由于封装额定温度为85°C、结温为125°C、我的团队正在查找筛选这些器件并寻求有关执行寿命测试所需温度的指导。 生命测试的历史将有助于我们的决策。

谢谢、

Fiorella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fiorella:
    OPA1642可在高达125°C 的温度下运行、但 OPA1642数据表中提供的规格仅在高达85°C 的温度下有效

    我们确实提供了 OPA1642 OPA1642-Q1的符合 AEC Q100标准的型号、如果需要在更高温度下运行、该型号的额定温度范围为-40°C 至125°C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Alexander。 您能否验证 OPA1642-Q1是否只是 OPA1642的屏蔽版本、或者它在制造技术上是否有根本的不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fiorella:
    Q1器件符合汽车标准、涉及额外的资质审核流程和附加测试标准、对于某些产品、可能使用不同的制造流程或材料。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fiorella

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis