This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多路信号分离器 IC (单电源至多电源)

Guru**** 2448170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22993, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720758/demux-ic-single-to-multiple-supply

主题中讨论的其他器件:TPS22993TPS22976

 主席先生,

  我想准备一个电路,其中单电压电源将被多个电路使用,但一次一个。所以有任何多路解复用器 IC 可以这样做,它应该由 python 代码自动执行。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    我们有双通道和四通道负载开关、例如 TPS22976和 TPS22993、可以在这里提供帮助。 您可以将输入绑定在一起、并使用使能控制来打开/关闭特定通道。 这些解决方案是否起作用?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以进行编程、因为我希望使它自动执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salyali、

    您希望编程哪种类型的功能? 通常、这些器件非常简单、但 TPS22993可通过 I2C 进行编程。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我想检查特定电路板输出部分的每个输入、我想以自动化方式、尝试使用 IC