This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tas5558:tas5558

Guru**** 2574185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/718638/tas5558-tas5558

大家好。您能告诉我如何计算(bo、b1、b2、a1、a2)系数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qizhen,

    最好的方法是使用与 EVM 配合使用的 PurePath 控制台1.16。 您可以使用 GUI 创建自己的自定义滤波器、GUI 将为您计算双二阶。 然后、您可以从 GUI 转储寄存器内容并将其用于您的应用。

    请在 以下位置申请 PPC 1.16:http://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE?keyMatch=purepath%20console&tisearch=Search-EN-Everything

    此致、

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam。 我们想知道 GUI 如何计算双二阶。 我们计划在手机上制作 GUI、TI 能否为我们提供算法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将对此进行研究。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的帮助!
    期待您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qizhen,

    我们无法为 GUI 提供源代码、我无法为您找到其他信息。

    我建议在器件 GUI 中预先配置一些选项、然后让手机应用程序用户在预先制作的选项之间进行选择。

    此致、

    -Adam


    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我很遗憾听到这个消息。 它是否可以以库文件的形式提供给我们?

    因为我们的客户希望我们打开更多的声音调节模式。

    此致、

    期待 您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qizen、

    我找到了您可以使用的附加文件。 请注意、使用此方法时应小心谨慎、并由您自行承担风险。 TI 不保证这是正确或准确的。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Biquad_2D00_FilterBuilder_5F00_for_5F00_TSB.XLS

    此致、

    -Adam

    如果您的问题已得到解答、请单击"此问题已解决"按钮!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。