This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:TPA3118D2故障

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738515/tpa3118d2-tpa3118d2-faults

器件型号:TPA3118D2

您好!

为了降低扬声器线路上的 EMI、我已将 LCOutput 滤波器每个桥臂中的分流电容器(PBTL 配置)从建议的1uF 更改为10uF。 我发现连接麦克风产生的瞬态会导致放大器出现故障。 在未连接扬声器的情况下、此故障更频繁地发生。 您为什么期望这种情况发生?

Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick、
    不应在输出滤波器中使用如此大的电容器。 大电容偏移电流过大、这可能会导致 OC 故障。 为了提高 EMI 性能、请使用尽可能短的扬声器导线。 并将 LC 滤波器放置在尽可能靠近 AMP 输出的位置。 另一项改进是在每个输出引脚上添加缓冲器(330pF+10欧姆)。 请参阅我们的 EVM 设计 :www.ti.com/.../slou342a.pdf
    此致、
    郑少文