This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:VCC⁄Vdd 内部等效电路

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A, PCM1804, PCM1802, PCM1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/737378/pcm1803a-vcc-vdd-internal-equivalent-circuit

器件型号:PCM1803A
主题中讨论的其他器件: PCM1804PCM1802PCM1803

您好!

PCM1803A 是否属于"PCM1xxx_Power_Sequencing_AppNote.pdf"中列出的规格1产品、与 PCM1802和 PCM1804相同?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题没有回复。 我希望得到客户问题的答案。

    此致、

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akio-San:
    是的、PCM1803应属于规格1产品、因为它们与文档中列出的1802/1804类似。

    此致、
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ravi-San、

    感谢您的回答。

    此致、

    Akio Ito