This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2912A:需要 Android 的 PCM2912A 命令行指令

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738229/linux-pcm2912a-need-pcm2912a-command-line-instruction-for-android

器件型号:PCM2912A

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

对于客户的出厂映像、客户不使用应用程序和音频 HAL 测试 USB 音频器件、只使用命令行。 您是否会建议使用命令行指令通过标准 UAC 命令行验证 PCM2912A USB 编解码器的回放和记录功能?

客户的工厂测试程序使用 Android 的标准 UAC,客户需要使用 Android 命令行将音频设备路径切换到 PCM2912A,它可以通过标准 UAC 接口播放音乐和录制声音。

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年10月18日


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    如您所知、PCM2912A 是一款 USB 音频编解码器、使用主机操作系统中的本机 USB 音频类驱动程序。 通常、不需要任何额外的驱动程序即可在 Linux/Windows 或 Android 中运行、因为 UAC 驱动程序应该是操作系统的一部分。  

    我们过去没有支持任何 UAC 命令行调用、但遗憾的是、该团队在这方面没有专业知识。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 该器件完全符合 UAC 1.0、应能够处理 UAC 规范所要求的所有功能。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、Ravi、Wayne Chen