This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:TLV320ADC3101's PurePathTM Studio 软件算法

Guru**** 2448320 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720285/tlv320adc3101-tlv320adc3101-s-purepath-studio-software-algorithm

器件型号:TLV320ADC3101

你好

我的客户正在使用 TLV320ADC3101开发产品。
我们知道、该产品具有内置的迷你 DSP、可以使用 PurePathTmStudio 软件实现3D Virtulizer 等音频算法功能。
这是否包括实现回声和反转(混响)等效果的能力?

请检查一下。

谢谢你

此致。

Anthony 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、

    PurePath Studio (PPS)库上有多个函数、最终用户可以使用 PPS 中的可用块来创建混响和回波等自定义算法。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    感谢您的回答

    我在安装 PurePath Studio 后进行了验证。

    我在 TI 算法中找到了 Reverb、但没有找到 Echo。

    从哪里可以找到它?

    请帮帮我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、

    我在这里有几点意见。 第一个问题是、您提到的混响算法可能不适用于 ADC3101。 此器件具有有限的 miniDSP 资源、因此 PPS 中提供的所有算法都与其兼容。 要查看哪些处理块兼容、您需要选择 ADC3101的框架并将其放入处理流程工作区。 之后、可以找到 ADC3101的可用块。

    回声和混响效果可以使用 PPS 中提供的基本 miniDSP 块手动创建、用户可以根据 ADC3101的 miniDSP 的可用资源来定制处理流程。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego

    感谢您的回复。  

    在您上次的答复中、当前 ADC3101似乎只有 Reverb 函数的有限实现。

    实际上、当我运行 PPS (PurePath Studio)时、我无法在 ADC3101中选择 Reverb 函数。

    首先、我们需要配置客户的以下功能。

    如果可能的话、这是一种接收麦克风输入的配置、只使用 ADC 转换器、只应用反向效果、并将其输出到数字排序器(I2S)。

    如果这是不可能的、另一个选项是通过应用可添加 Reverb 函数的最低成本编解码器来配置上述函数。

    此外、我们的客户还在考虑以不同的组合配置 Echo IC (其他非 TI 供应商产品)+ ADC。

    在这方面,我要证实以下几点:

    1.AIC3262 8x4x、可在 PPS 上选择混响功能

    我们确认了 Source 的大致使用水平、如下所示。

    (AIC3262 8x4x)

    miniDSP_A_coeff1 (字):86

    miniDSP_A_CYCLES:419

    miniDSP_A_DATA (字):778

    miniDSP_A_instr (字):451

    并检查 ADC3101的容量。

    (ADC3101 4x)

    miniDSP_A_COEff (字):大约126 =>确定

    miniDSP_A_CYCLES:大约452 =>确定

    miniDSP_A_DATA (字):大约474 => NG

    miniDSP_A_DATA (字):大约511 =>确定

    如果对两者进行比较、您会发现"miniDSP_A_DATA (字)"资源容量不足。

    是否有办法弥补容量不足并在 ADC3101或其他 TI 的 ADC 产品上构建 Reverb 算法?

    正如您在我上次的回复中提到的、请告诉我您是否可以将 Reverb 放入 TI 的 ADC 中、例如如何手动创建 PPS。

    正如我在上面提到的、我的客户还问我执行 Reverb 功能最便宜的编解码器。

    如果我检查 PPS、我只能将 Reverb 函数添加到 AIC3262/3263编解码器产品中。

    考虑到 AIC3254 (8x4x)、AIC3254 (8x4x)的资源容量

    我想我可以有足够的 Reverb 功能、但实际上 PPS 不能将 Reverb 功能放在 AIC3254 (8x4x)上。

    (AIC3254 8x4x)

    miniDSP_A_COEff (字):大约100

    miniDSP_A_CYCLES:大约906

    miniDSP_A_DATA (字):大约898

    miniDSP_A_DATA (字):大约1025

    是否有办法将混响函数放在 AIC3254上? 如果是、您能给我一些详细信息吗?

    此外、如果您有更便宜的编解码器产品、除了 AIC3254之外、还可以容纳 Reverb 函数、请推荐它。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、

    感谢您的反馈。 AIC326x 系列编解码器具有具有更强的处理能力的 miniDSP、因此 Reverb 函数应在这些器件上工作。 遗憾的是、ADC3101的处理能力不足以处理 Reverb 函数。 对于 AIC3254、即使处理内存足够、混响块也不兼容、因为它是专门为 AIC326x 编解码器的 miniDSP 存储器结构而设计的、该结构不同于 AIC32xx 结构。  

    要使用该块、应选择 AIC3262作为编解码器。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师