This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:PCM1863 ADC 值

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/738260/pcm1863-pcm1863-adc-values

器件型号:PCM1863

大家好、

我将 PCM1863用作高分辨率 ADC、而不是用于音频应用。 我能够通过 I2S 接收 PCM-Data。 为了进行测试、我在 PCM 的输入端放置了一个函数发生器、并结合了一些容量。 使用该函数发生器、我插入具有不同频率的不同电压。 n´t、即使频率是静态的、我也无法在数据值和电压之间找到线性。 在 SLCA663n`t 中、我已经找到了线性系数、但我无法自行解释。

此致、并感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    PCM1863的输入在单端模式下支持2.1Vrms 的满量程输入电压。 数字输出反映以该值为基准的输出值。 提供给器件的模拟信号不应超过满量程电压、否则会发生削波。 '

    例如、如果您提供2.1Vrms 正弦波(5.94Vpp)、您将获得0dB 输出、如果您提供1.05Vrms 正弦波(2.96Vpp)、则将在输出端获得-6dB 输出。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师