This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342:请推荐 PN 以替代 TAS5342和 TAS5010

Guru**** 2538790 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5342, TAS3251, LMG1210, TAS5558, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758428/tas5342-please-recommend-a-pn-to-replace-tas5342-and-tas5010

器件型号:TAS5342
主题中讨论的其他器件: TAS3251LMG1210TAS5558TAS5548

您好!

请建议使用 PN 来替换 TAS5010和 TAS5342。 这些将用于我的客户的新设计。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:
    请向我们提供有关此应用的更多详细信息、例如电源电压? 输出功率? 立体声模式还是单声道模式? 数字输入还是模拟输入? 扬声器电阻?
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、
    客户的 EE 是无法从 EERD 找到的 HDMI 矩阵。 我不熟悉音频产品。 您能否根据旧的 PN 推荐 PN。 所有规格都遵循这些旧产品。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查询:

    其当前设计中有两个芯片,一个用于 I2S 至 PWM,另一个用于具有 PWM 输入的 D 类放大器。  感谢 您提供更好的解决方案。  

    电源电压?  24V 或40V

    输出功率?  100瓦

    立体声模式还是单声道模式?  恒定阻抗放大器为立体声模式。  恒压(器是单声道模式 μ C、与70V 和100V)兼容

    数字输入还是模拟输入?  I2S,数字输入

    扬声器电阻?  尚未确认。   8Ω 首先。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    根据提供的数据、TAS3251听起来可能是一个不错的选择。 请告诉我这是否可行。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我只需要推荐更换 TAS5010、我的客户以前在"恒压功率放大器"中使用过这种方法。 但我无法从 TI 网站找到该器件。

    对于"恒压功率放大器"EE、我们推荐的 PN 是什么? 谢谢。

    TAS5010的数据表如下所示。 您可以在其中看到它具有 I2S 输入和 PWM 输出。 在我的客户案例中、他们使用 TAS5010的 PWM 来驱动 LMG1210。

    pdf-file.ic37.com/.../TAS5010_datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yue:

    我想看一下 TAS5548和 TAS5558。 这些是8通道器件、但应适用于您的应用。

    此致、
    Robert Clifton